This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:66AK2G02的断电序列

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590175/66ak2g02-power-down-sequence-for-66ak2g02

器件型号:66AK2G02

尊敬的香榭丽舍

您能告诉我66AK2G02是否需要断电序列吗?

我在数据表中找不到它、并希望得到您对此的确认。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    奇怪的是、DM 中没有提到器件具有断电序列。 让我与设计团队核实一下。

    根据我对所有其他 TI 器件的经验、断电序列通常与加电序列相反、应严格遵循该序列。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我与区经理团队交谈。 断电顺序仍然不可用。
    正如我说过的、与上电序列相比、电源应按相反顺序禁用。

    我检查了 K2G GP EVM 参考设计、它使用 TPS659118、因此其 OTP 应满足此器件的加电/断电序列。

    我正在通过 k2g 硬件设计人员来确认我的理解。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sung-IL:

    正如其他回复中所述、断电序列应与 K2G 的上电序列相反。 我将检查并找出数据表中未列出它的原因。 虽然不能始终实现受控断电、但当电源以受控方式断电时、应实现反向顺序。  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我的理解是、K2G 上不需要断电序列。 请您再次咨询您的内部团队吗?

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、
    让我澄清我的发言。 如果您实施了一个电路来控制断电序列、则最好采用反向上电序列。 K2G 不需要受控断电序列。 按任何顺序关闭电源不应导致部件出现任何问题。
    此致、
    Bill