This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:未找到 JFFS2魔术位掩码

Guru**** 2620235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605901/linux-am5728-jffs2-magic-bitmask-not-found

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好 TI


当我们尝试从 NOR 闪存引导时、我们将面临以下问题。

[607.154837] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04620000:0x5dd9中找不到魔术位掩码0x1985
[607.164834] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04620004中找不到魔术位掩码0x1985:0xa955
[607.174827] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04620008:0x047c 中找不到魔术位掩码0x1985
[607.184822] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x0462000c:0x156d 中找不到魔术位掩码0x1985
[607.194823] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04620010:0x4879中找不到魔术位掩码0x1985
[607.204817] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():魔术位掩码0x1985、在0x04620014:0x2d53中找不到
[607.214802] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04620018中找不到魔术位掩码0x1985:0x4c36
[607.224798] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x0462001c:0x4690中找不到魔术位掩码0x1985
[607.234807] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04620020:0xfbd4中找不到魔术位掩码0x1985
[607.244806] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04620024:0xfdd5中找不到魔术位掩码0x1985
[607.254799] jffs2:将不会打印此擦除块的其他此类事件
[607.289014] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04640000:0x5dd9中找不到魔术位掩码0x1985
[607.299004] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04640004:0xa855处找不到魔术位掩码0x1985
[607.309030] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04640008:0x007c 中找不到魔术位掩码0x1985
[607.319049] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x0464000c:0x15ed 中找不到魔术位掩码0x1985
[607.329041] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04640010:0x4879中找不到魔术位掩码0x1985
[607.339039] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04640014:0x2d53中找不到魔术位掩码0x1985
[607.349026] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04640018:0x4c36中找不到魔术位掩码0x1985
[607.359018] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x0464001c:0xc790中找不到魔术位掩码0x1985
[607.369010] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04640020:0xfb94中找不到魔术位掩码0x1985
[607.378999] jffs2:jffs2_scan_eraseblock ():在0x04640024:0xfdd5中找不到魔术位掩码0x1985
[607.388908] jffs2:将不会打印此擦除块的其它此类事件

我们使用的是 GLSDK 版本-- 6.10.00.02

mkfs.jffs2 版本 -- 1.60

BR

安特里克什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Sitara 器件上不支持 GLSDK。