工具/软件:Linux
您好!
我发布了定制板的 USB 器件模式问题。 (" https://e2e.ti.com/support/embedded/linux/f/354/t/594377")
我找不到根本原因。
因此、我测试了 EVM 板的 USB 器件模式(VAYU EVM XC577X)。
目标映像基于处理器 SDK 3.02。 (无修改)
首先、我更改了器件树文件上的"dr_mod"设置。
&USB1{dr_mode ="OTG";};
->&USB1{dr_mode ="外设";};
应用新设备树文件后,我执行了下一条命令。
root@dra7xx-EVM:~# mount -t debugfs debugfs /mnt
root@dra7xx-EVM:~# cat /mnt/48890000.usb/mode
器件
root@dra7xx-EVM:~# modprobe g_multifile=/dev/mmcblk0p1
[315.099163] 使用随机自以太网地址
[315.103797] 使用随机主机以太网地址
[315.108697] 使用随机自以太网地址
[315.113252] 使用随机主机以太网地址
[315.120585] usb0:主机 MAC 32:D5:dd:2a:ee:E1
[315.125550] usb0:Mac 12:2f:f0:91:7a:A9
[315.143142] 大容量存储功能,版本:2009/09/11
[315.149836] LUN:可移动文件:(无介质)
[315.154512] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
[315.161572(2004) LUN:文件:/dev/mmcblk0p1
[315.165530] LUN 数量=1
[315.169156] g_multigadget:多功能复合小工具
[315.183144] g_multigadget:userspace 无法提供 iSerialNumber
[315.191476] g_multigadget:g_multi-ready
但 连接的主机 Linux PC 上没有外部 USB 存储。
如果有任何帮助,将不胜感激。