This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:外部 RTC 的 SPI 配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605696/linux-am5728-spi-configuration-for-external-rtc

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

在我的定制 AM5728板上、我使用 RTC IC ds1343和 am5728的 SPI interface.no、我在 menuconfig 中的 Linux 中添加了 ds1343驱动程序。但是我如何修改器件树或如何设置 SPI 接口? 有人能帮我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    您必须检查驱动程序是否使用设备树。 它应包含类似结构的 for_property_read_u32。

    此致、
    Kemal