This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368新型 EVM 使用 sfh_dm36X.exe 通过 UART 擦除闪存

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589316/tms320dm368-dm368-new-evm-erase-flash-through-uart-using-the-sfh_dm36x-exe

器件型号:TMS320DM368

如上图所示。它已损坏、似乎无法擦除闪存 normally.ca、任何人都能帮助我解决我遇到的问题。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您检查过吗?
    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经完成了,但它仍然不起作用。它可能存在的任何其他问题?非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是 EVM 板吗? 或者您正在使用定制硬件。
    请在实验电路板之前先查看 TI EVM。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 板擦除正常,我们的板与 EVM 类似
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你能给我一些惊喜吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已拔出 JTAG?  

    您可以使用 CCS+JTAG 为 DM36x 运行诊断测试

    请参阅这些文档。 尽管这些文档很旧、但在最新的 V6.0+ CCS 上也应该运行得类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我们没有拉出 JTAG 引脚,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这是定制电路板、我强烈建议至少在电路板的第一个版本上运行一次诊断测试。

    谢谢