This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:登录问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605878/am4376-login-issue

器件型号:AM4376

您好!

从 SD 卡引导、

我提供了 root 登录名,但显示的登录名不正确。

请帮助我们解决以下问题。

 _________                    _________           _        _   
| |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||  
             |____|                   |_|            

Arago 项目 http://arago-project.org AM437X-EVM ttyS5

Arago 2016.12 AM437X-EVM ttyS5

AM437X-EVM 登录:root

登录不正确
AM437X-EVM 登录:

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此文件/etc/login.defs
    "仅允许从这些设备进行根登录。
    控制台/etc/securetty

    确保允许通过/etc/securetty.中的当前控制台进行 root 用户登录

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    它在工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴这个问题得到解决。
    请验证答案。

    BR
    玛格丽塔