工具/软件:Linux
你(们)好
根据 menuconfig 上的以下图片、UI 板选项包括 LCD 和 NAND 闪存以及 NOR 闪存、只能选择其中一个。
在 TI 站点中搜索后、我可以找到以下链接。 我们似乎 可以将内核配置为具有 LCD 和 NAND 闪存以及更改源代码。
e2e.ti.com/.../125012 (OMAP-L137 MMC/SD 和 EMIFA NAND 闪存多路复用)
https://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applications_processors/f/42/t/12347?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=OMAP-L137%20Nand%20&%20LCD%20Driver (OMAP-L137 NAND 和 LCD 驱动器)
第一个问题:您认为这种情况是正确的吗?
第二个问题:如何 配置内核(PINMUX、……) 有 LCD 和 NAND 闪存?
此致
Stephan James