This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:C66x 性能

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594985/am5728-c66x-performance

器件型号:AM5728

如果每个 C66x DSP 内核都在相同的时钟频率下运行、哪款 AM57x 和 KeyStone 多核 DSP 具有更高的性能?

此问题发布到 Keystone 多核论坛和 Sitara 处理器论坛。

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    我已经在 Keystone 多核论坛上回答了。

    通常、KeyStone 器件具有比 Sitara AM57xx 器件更高的处理能力。 但是、处理器的选择取决于您的应用。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan-San、您好!

    感谢你的答复。

    大家好、

    Keystone 多核论坛上的帖子位于此处: http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/594984

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke、

    在相同的时钟频率下、客户可以期望 C66x 架构具有相同的性能。

    但是,客户必须考虑一些关键的差异:
    *两个器件的外设集存在多种差异。 (AM57xx 支持显示、视频捕获、QSPI、MCASP (音频)、GPMC/ELM 支持8位 ECC)、C6657具有超链接、RapidIO 和 uPP
    * AM57xx 具有 C6657的 M4和 ARM 内核。
    n`t AM57xx C66x 内核不使用 MSMC 端口、且不支持存储器保护。 在 C6657中、SOC 具有3个较大的 OCMC 512 MB 片上共享存储器、而不是单个1MB MSMC。 AM57xx 还不n`t 多核导航器。 AM572x C66x 内核具有256KB L2、C6657 DSP 具有1MB L2存储器。
    * AM57xx 有许多引脚复用、因此软件需要配置引脚复用器以使用特定引脚。
    *功耗差异很大、AM57xx 在低功耗状态下具有很好的功能。
    * C6657上的 DDR 存储器最高可运行1333Mts、AM572x 最高可支持1066Mts。 C6657支持高达8 GB DDR3
    *注意 AM572x ARM 始终是引导主控方、因此 ARM 将启动、并需要唤醒 C66x (从核)以在其上加载和运行代码。


    请详细说明您的用例和应用要求。 这是否需要多媒体、您是否有信号处理性能标准、DSP 是否必须与 FPGA 或任何其他前端连接

    我们强烈建议用户使用 TI.com 产品选择工具、该工具允许您指定要求、然后提供建议:
    www.ti.com/.../overview.page

    此致、
    Rahul