This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:创建 norwriter .bin 文件

Guru**** 2580895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595993/ccs-tms320c6678-norwriter-bin-file-creation

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个程序要写入闪存、然后从内核0回读、复制到内核1-5的 L2SRAM、然后开始 运行。  我找到了用于将文件写入闪存的 norwriter 程序、并且可以成功写入文本文件(重命名为 app.bin)、但对于 CCSv6项目创建的.out 文件、如何将其转换为正确的.bin 格式?  自述文件仅显示将"文件"重命名为 app.bin。  但什么文件?  输出文件?  还是其他一些格式?

我已经看到了之前版本中有关 HEX2BIN 的所有示例、但 CCSv6中不存在这些文件。