This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:未使用 USB_serial_code 在 Windows 7 (32/64位)上创建虚拟 COM 端口

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595734/ccs-tms320c6748-virtual-com-port-not-created-on-windows-7-32-64-bit-using-usb_serial_code

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

我在 USB_DEV_serial 代码中遇到了一个问题,问题是虚拟 COM 端口不是在 Windows 7 (32/64位)上创建的,而是在 Windows 10中自动创建的,COM 端口上的数据传输工作正常。

我曾尝试搜索驱动程序、但它们在网站上不可用。 请为我们提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该能够自动检测板串行端口... 您是否使用 TeraTerm 或 PuTTy?

    您可能没有标准 FT232R USB UART 驱动程序。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处报告的问题类似:
    e2e.ti.com/.../167243

    但仍不清楚是什么导致了 Windows7上的此问题

    此致、
    Rahul