请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我正在使用 C5515 eZdsp。 我想尝试 hwafft 函数、以便使用 Pingpong 缓冲 DMA 来转换 I2S 编解码器发出的信号。
信号采样正确、但我需要知道在哪里可以找到 hwafft 环境以及如何将其包含在我的项目中。
我用谷歌搜索了文档、找到了以下文档: http://www.ti.com/lit/an/sprabb6b/sprabb6b.pdf、但我的项目中根本没有要包含的文件...
有任何提示吗?
提前感谢
Paolo