This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368中的音频噪声

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590260/tms320dm368-audio-noise-in-dm368

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们正在 DM368平台中开发一个摄像头。 软件平台是 IPNC RDK 5.1。 我们使用内部语音编解码器 CQ93VC。 我们需要控制音频的灵敏度以降低背景噪声。  我们是否可以选择控制音频的灵敏度?  

谢谢您、
Amrutha S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以记录噪声并在 Audacity 软件中播放、并确定噪声的频率。 然后、您可以使用陷波滤波器、配置频率并对其进行滤波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复...

    我们能否控制音频噪声级别(如低、中、高...) ? 如果是,我需要更改什么参数?

    谢谢您、
    Amrutha S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amrutha:

    低、中和高意味着什么? 您是指噪声频率吗? 您还可以探索在音频编解码器中使用 ALC 和 HPF 的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    感谢你的答复。
    电平表示灵敏度。 编解码器正在接受弱信号、并且在输出端出现噪声。 我们是否可以选择设置输入音频信号的阈值?

    谢谢您、
    Amrutha S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amrutha:

    我假设您使用的是 MIC。 请确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    是的。 我们使用的是 MIC。

    谢谢您、
    Amrutha S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您可以选择 ALC、HPF、陷波滤波器、增益设置等选项。