This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:L138 DO OFDM 编码器/解码器

Guru**** 2580765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595947/omap-l138-l138-do-ofdm-encoder-decoder

器件型号:OMAP-L138

大家好、

      我们有一个无线视频条纹项目。 射频 AFE 是 AD9361。 现在、我们需要选择 一个用于 OFDM 解码和编码的 DSP L138/C674x。

DSP 仅将数据从视频处理器传输到 AD9361。  硬件结构为 CCD =>视频处理器=> DSP => AD9361。

有人有吸糖或经验可以分享给我吗?  

谢谢!!

陈信哲