This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/XTCIEVMK2LX:使用 DFE 旁路功能的简单示例

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593409/rtos-xtcievmk2lx-simple-example-using-the-bypass-feature-of-the-dfe

器件型号:XTCIEVMK2LX

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 CCS 7.1.0.00016和 TCIEVMK2LX 评估板。

我想使用 FMC 连接器来读取和写入信号。 我似乎需要为此使用数字前端。 我导入了项目"dfeUnitK2LC66TestProject"、希望了解在 CCSv7中使用哪些函数。

但是、该示例过于复杂。 您是否可以提供在名为 JESD0_TXP_FMC1的引脚上写入"1"的最简单方法? 这将是一个很大的帮助。

由于我希望信号直接进入 DSP、因此应绕过 DFE 信号处理块。 因此、我还想知道如何使用旁路功能。

我已经设法使用 FPGA 使用 GPDAC 引脚、但这对我来说太慢了。

提前感谢、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mattias、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    JESD 204B 接口是串行器/解串器类型接口、其中串行数据形成 I 或 IQ 帧、帧形成多帧。 此接口没有等效的写入1或0。 QMSSS、IQN、DFE 和 Serdes 通过 RFSDK 进行编程。 您可以在66Ak2L06参考设计下在线申请此功能。 (具体从设计4开始)。 在这种模式下、您可以在 JESDloopback 模式下测试驱动 RFSDK、而无需数据通信器即可完成 DFE 信号处理。 为了了解 JESD ADC 和 JESD DAC 控制、需要在 RFSDK 之外单独进行 SPI 编程。

    a)查找设计4材料- www.ti.com/.../tidep0081

    b)请求并下载 MCSDK 3147 (不是最新的处理器 SDK)和 RFSDK

    c)您将需要重新刷新66ak2l06 EVM。 遵循 RFSDK 安装指南、

    d)运行设计4 JESD 环回无线电选择、并评估功能。

    这将提供无线电控制概念以及 IQN 和 SerDes 操作。 如果您想添加 IF (DAC)和 RF (ADC)
    部分、具体 EVM 在设计4用户指南中进行了讨论。

    此致
    乔·金塔尔