This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:TI-RTOS 响应时间

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591872/rtos-tm4c129xnczad-ti-rtos-response-times

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

对于其产品、RTOS 供应商通常提供最大中断延迟、使用的最高中断优先级和最大中断到任务恢复时间。  TI 是否为 TI-RTOS 执行此操作?  对于上述目标、我想知道 TI-RTOS 是否在运行时禁用了所有中断、如果禁用、则禁用了多长时间、如果没有、 TI-RTOS 禁用中断的最大中断优先级是多少。  我还想知道从中断服务例程任务恢复请求到任务运行的时间、假设任务是次要运行的队列上的最高优先级任务。  如果您可以将我指向要下载的文档、我很乐意阅读它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    请查看文档概述(在中 \docs 目录。 转至内核发行说明、查找基准测试的链接。 这里有我们支持的所有器件。 转到 M4F 的"时间"。 您将看到内核的 POST 最大中断延迟(请参阅下图)。  同一页具有许多其他计时。

    有关这些页面的更多详细信息、请参阅 SYS/BIOS 用户指南的附录(可从文档概述页面访问)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我要查找的信息。 干得不错。