This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678上的 I2C 问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604521/tms320c6678-issues-with-i2c-on-c6678

器件型号:TMS320C6678

你(们)好

我遇到了 I2C 问题、将其与 EEPROM 结合使用。 我已经尝试运行了这两个示例中提供的示例:

1 -非阻塞模式:示例代码编译正确、但执行后、回调函数永远不会被调用、因此该过程在无限循环中结束、而不会进行实际的数据传输。

2 -阻塞模式:示例代码编译正确、但这次在运行时、它会产生致命错误、并且再次不传输数据。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享您使用的是哪款 SDK?

    您的 CCS 控制台上是否还有任何错误日志? 您可以共享吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PDK 的版本为 pdk_c667x_2_0_5。

    运行时错误仅在阻塞模式下使用 I2C 时发生、具体错误信息不是很丰富(声明错误)。

    在非阻塞模式下、根本不会进行数据传输。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我已通知 RTOS 团队。

    此致、
    Yordan