This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:进入深度睡眠模式后状态不稳定。

Guru**** 2580775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593826/omapl138b-ep-unstable-status-after-go-into-deep-sleep-mode

器件型号:OMAPL138B-EP
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

尊敬的:

我将 OMAPL138用于我的应用。 但在使用该器件的深度睡眠模式时、我遇到了问题。

此模式不稳定、在某些情况下 OMAPL 138可以从深度睡眠中唤醒、而在其他情况下则无法唤醒。

案例1:如果我只使用 ARM 内核、则使用 JTAG 调试将代码推送到 OMAPL 138。 深度睡眠模式始终工作正常。 OMAPL 始终可以从深度睡眠模式中唤醒。

案例2:如果我将代码推送到 NAND 闪存(在案例1中使用的代码相同)、则从 NAND 闪存启动程序。 深度睡眠模式不稳定、有时它可以从深度睡眠模式中唤醒、有时则无法唤醒。

案例3:如果我有一个用于 DSP 内核的其他程序(我是说、我使用 ARM 和 DSP 内核)。 深度睡眠模式也不稳定。

是否有人有经验、想法或建议来解决我的问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK? 您使用的是 Linux 还是 RTOS SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我将 SYS/BIOS 用于我的应用。

    我应该如何解决此问题?

    请注意、
    Quy Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    您是否有来自 RTOS 团队的反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已发送提醒。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yourdan、

    为了检查我的 DeepSleep 函数、我重新编写了一个小程序。

    此新程序仅在 OMAP L138的共享 RAM 上运行。

    这是我的计划:

    e2e.ti.com/.../deepsleep.c

    在测试多次之后使用 JTAG、并从 NAND 闪存引导。

    如果我使用 JTAG 将程序推送到 OMAP L138:程序非常稳定、它可以进入 DeepSleep 模式并运行几个周期。

    如果我将程序推送到 NAND 闪存、则从 NAND 启动。 程序不稳定。 它仅唤醒几次、然后无法运行。

    我想、它卡在循环轮询位 SLEEPCOMPLETE 中。

    我不知道为什么?

    我的定制板使用 NAND 闪存、如 OMAL130_LCDK 套件。

    我使用此文件.cfg 来生成 AIS

    e2e.ti.com/.../2110.OMAPL138_5F00_LCDK_5F00_AISGen_5F00_Config.cfg 

    请帮助我修复此错误?

    非常感谢、

    Quy Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误您对此问题的答复。 请在此处查看来自 Titus 的 e2e 主题的回复、以获取参考代码:
    e2e.ti.com/.../331087