This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:使用 Xillybus 驱动程序构建内核

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591143/linux-processor-sdk-am57x-building-a-kernel-with-xillybus-drivers

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

您好!

我尝试通过 PCIe 在 AM572x EVM 和 Xilinx AC 701之间传输数据、我想为此使用 Xillybus 驱动程序。 在此之前、我按照指令(处理器 SDK:构建 SDK)构建 SDK。 现在、我要更改配置以添加 Xillybus 驱动程序。 如何使用 bitbake 命令执行此操作? 参阅 Yocto 开发手册、应该类似于# bitbake linux-Yocto -c menuconfig。 更改配置文件后、我想创建一个安装了 Xillybus 驱动程序的新内核。

当我使用如图所示的 bitbake 命令时、我收到一条错误消息。 更改内核配置的正确方法是什么?

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    我不熟悉通过 Yocto menuconfig 修改配置、但我想知道此链接是否有用?
    stackoverflow.com/.../yocto-menuconfig-not-working

    如果您真的不需要使用 Yocto、则可以运行 menuconfig 并从 ProcSDK 内核源代码构建内核。 然后将映像复制到 SD 卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    使用 menuconfig 并使我可以使用 Xillybus 驱动程序构建内核。 感谢你的帮助。

    此致
    Sebastian