This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H12:板复位

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591044/linux-66ak2h12-board-reset

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Linux

我构建了66ak2h12板、在装有 windows 7的 PC 中用作 PCIe 卡。

我的主板运行 Linux 成功。但我想在 Linux 中重置主板。如果我运行重新启动、PC 将出现蓝屏错误。

谁能帮助我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在 PC 上使用 Linux 操作系统进行过测试? 我认为两个器件上的不同操作系统可能是导致错误的根本原因。
    您的 PC 显示了什么错误? Linux SDK 在66AK2H12电路板上运行是否正常?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好吗、请告诉我这是否正确。 您正在计划在 ARM 内核上运行 Linux、并且正在使用 Windows 7为 ARM 内核开发应用程序? 我在一段时间前发布了一个问题、询问了一个类似的问题、并被告知、如果您要在 ARM 上运行 Linux、那么您的开发计算机就必须是运行 Code Composer 的计算机。 也许我没有正确地说我的帖子、但从我的理解出发、这就是必须做的事情。 我对使用 OpenMP 4.0来控制 ARM 和 DSP 内核感到非常惊讶、但后来发现为了使用 OpenMP 4.0、开发计算机、运行 Code Composer 的计算机也必须是 Linux。 我一直在 Windows 7下进行所有开发工作、从未使用过 Linux。 我是一名硬件设计人员、我的客户发现在 ARM 内核上运行 Linux 的能力很有吸引力、因此我要查看66AK2H12处理器。 您能告诉我您是否正在使用 OpenMP、或者如何管理多个 ARM 内核吗? 我非常渴望听到您的反馈。 谢谢、Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 获取内存奇偶校验错误/内存奇偶校验错误。

    66ak2h12上的 Linux 程序正常!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的主板(66ak2h12)使用 Linux 和 openmpacc,除了 openmpacc 之外没有管理!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是"openmpacc "、我只熟悉 OpenMP。 此外、您使用的是什么规格编号? Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    downloads.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我检查一下这个、我将更新该主题。

    此致、
    Yordan