This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:Linux 4.4上的 PRU

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570234/linux-am3359-pru-on-linux-4-4

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

我们目前正在将 Beagle Bone Black Linux 从3.8升级到4.4。  除了 PRU 代码外、我们还运行所有程序。  当我们运行 PRU 代码时,我们得到:"prussdrv_open()失败"。  我们从credentiality2.blogspot.com/.../beaglebone-pru-gpio-example.html"下载了示例代码 、并得到相同的错误。  是否有人在 debian 8.6 (Linux 4.4)中运行 PRU?  如果是,有什么秘密?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不熟悉 BBB 的 debian 分布、它得到 BeagleBone Black 社区的支持:
    http://beagleboard.org/discuss

    也许在社区论坛中提出这个问题也是一个好主意。

    但是、您能否发布完整的引导日志? 您是否还考虑从官方 TISDK 移植 PRU 代码?

    此致、
    Yordan