This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:从 SPI 闪存运行 EtherCAT 从站演示

Guru**** 2618685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605168/tmdsice3359-running-ethercat-slave-demo-from-spi-flash

器件型号:TMDSICE3359

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
我想在 SPI 闪存中的最新 SDK 上运行演示代码。
您是否会告诉我如何构建从 SPI 闪存启动的固件? 另外、您是否还想告诉我如何将演示二进制映像写入 SPI 闪存?

我知道 TI 提供的 Wiki 网站如下所示、但我找不到这些方法。

 

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您询问的是哪种演示代码? 有很多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我想运行"EtherCAT_SLAVE_DEMO "。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 EtherCAT 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、AM335x 不支持从 SPI 闪存就地执行。 不过、这可以通过 AM437x 来实现。 TI 参考设计 Sitara AM437x 无 DDR 系统使用说明和基准描述了 AM437x 并 使用 QSPI 执行。   http://www.ti.com/lit/an/sprac45a/sprac45a.pdf

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我找到了以下 wiki 页面。
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x

    这是否意味着 TI 现在没有提供该示例代码?
    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kaka

    很抱歉我不明白。
    正确- AM335x 确实支持从 SPI 闪存引导。 您位于引导加载程序的指令页上。 我们通常建议使用 LED 闪烁等简单示例开始。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我明白了。

    此致。
    Kaka