This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:mathlib_rts 是否应允许函数过载?

Guru**** 2581065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595229/tms320c6746-should-mathlib_rts-allow-function-overloading

器件型号:TMS320C6727B
主题中讨论的其他器件:TMS320C6746MATHLIB

实际上是 TMS320C6746、但线程创建者选择了错误的论坛。

记录一些离线讨论和解决方法。

(基于此处的详细说明: https://e2e.ti.com/support/dsp/tms320c6000_high_performance_dsps/f/115/t/320684 )看起来 mathlib_rts 应该允许函数过载。 但是在使用 powf 格式 mathlib_rts_c674x_3_1_2_1_Win32.exe 时 ,出现以下链接器错误:

未定义的首次引用

符号

------ --------

expsp \ti\mathlib_rts_C674x_3_1_2_1\packages/ti\mathlib\mathlib_rts.ae674

logsp \ti\mathlib_rts_C674x_3_1_2_1\packages/ti\mathlib\mathlib_rts.ae674

 

找到根本原因和解决方法:

问题是由 powsp 对其他 mathlib 函数的依赖…引起的 作为权变措施、客户可以链接 mathlib 库和 mathlib_rts 库

 

因此,在安装 mathlib_rts_c674x_3_1_2_1_Win32.exe 后,mathlib_rts 允许正确链接函数过载,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享。 此设置现在是否正常工作? 我无法理解您是否需要帮助或这是否得到解决。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决客户的问题。 但 YZ 希望记录问题以解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用文档每页底部的"提交文档反馈"链接通知团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    感谢您提供有关根本原因和解决方法的详细信息。 我已就此问题提交了已知问题报告。 这将显示在下一版本的发行说明中。

    此致、
    Rahul