工具/软件:Linux
您好、社区成员:
我将使用最新的 TI-SDK ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05 和定制的 AM335x 板。
问题是现在没有使用 shutdown -h 关闭主板电源。 此外,它不会使用 init 6重新引导。 由于此问题、rtcwake 也无法正常工作。
INIT:发送会处理术语信号
init:SensidStipping telnet 守护程序。
正在停止系统消息总线:[34.477141] *** OMAP_RTC_ALARM_IRQ_ENABLE***
hwclock: rtc_set_time:无效参数
打开/dev/fb0时出错:没有这样的文件或目录
正在停止 syslogd/klogd:未找到 syslogd;没有任何内容被终止
正在停止 thttpd。
ALSA:正在存储混频器设置...
/usr/sbin/alsactl:/usr/lib/libasound.so.2:无可用版本信息(/usr/sbin/alsactl 需要)
正在解算网络接口... ifdown:未配置接口 lo
ifdown:未配置接口 eth0
完成。
[35.548679] wlcore:使用反相中断逻辑:8.
[35.616986] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.224
[35.719342] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.31)
[35.735367] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
udhcpc (v1.24.1)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...