This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:I2C 处于1Mbps 模式、可能吗?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595608/starterware-i2c-in-1mbps-mode-possible

工具/软件:Starterware

您好、先生、

使用 在  M4_0上运行的 starterware_01_03_00_09 hw_i2c.h LLD_hsi2c.c、 是否可以在1Mbps 模式下使用 I2C? 您能否向我们发送有关如何执行此操作的信息?

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、我们使用的是 TDA2H、并且我们有兴趣让 i2c4和 i2c5使用1Mbps。