This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCIEVMK2X:Antena 接口(AIF2)、TCIEVMK2X、TCI6636K2H

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591905/tcievmk2x-antena-interface-aif2-tcievmk2x-tci6636k2h

器件型号:TCIEVMK2X

大家好、我在 TCIEVMK2X 电路板上工作、是 AIF2接口的新成员。 对于 AIF2接口、我使用 RTM 分接卡。   

 如何将 RTM 分接卡与 TCIEVMK2X 板连接。

任何人都可以 使用 RTM 分接卡在环回模式下共享 AIF CPRI 的演示 pdf 或教程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balakrishnan、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev