This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:EVM 不能#39;t START

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595481/tmdsevm572x-evm-doesn-t-start

器件型号:TMDSEVM572X

我的板不会从 SD 卡和 UART3加载 SBL。 当我按下电源按钮时、电源指示灯亮起、但几秒钟后 、指示灯熄灭。  

当我设置 J5并从 JTAG 加载 SBL 时、它会启动、但在函数板上停止 IoIsolation、步骤:

while (((uint32_t) 0x0!= CSL_FEXT (devPrm->PRM_IO_PMCTRL_REG、DEVICE_PRM_PRM_IO_PMCTRL_REG_ISOCLK_STATUS)); 

它过去一直在工作。 我不知道发生了什么。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要加载什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试从 ti-rtos-SDK 加载 SBL、并将任何示例作为主应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将要求 RTOS 团队对此进行检查。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否从插槽中移除 SD 卡并使用 CCS/JTAG 连接到 A15_0、GEL 将进行初始化 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup 请记住、在连接到目标内核时、上一节中讨论的 PMIC 关断问题。 由于 PMIC 关断问题、用户需要在按下电源按钮后立即连接到 A15_0以启用 SoC 电源。

    这是否起作用?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、

    您能否指定您以前是否使用过相同的 SD 卡?? 如果这是新的 SD 卡、您是否在复制 MLO 和应用程序映像之前格式化为 FAT32? 如果要运行 GEL 并运行应用程序、则只应设置 J5。

    您能否以测试的形式运行 GEL 和 UART 驱动程序示例应用程序。 不清楚为什么代码在 boardIOIsolation 中挂起。 这是使用默认的 SDK 软件包、还是您对电路板或 SBL 软件进行了任何修改?

    还可能建议在 EVM 上运行诊断代码以检查基本功能。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_DIAG

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,它不起作用:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用默认 SD 卡、默认 FS 和 SDK 中的默认 SBL。 当我通过 JTAG/CCS 运行应用程序时、我设置 J5。
    我运行 GEL 和 UART 示例和 DIAG 应用、但它们也不起作用。

    当我将 J3、J4、J6设置为从 UART 引导时、我必须获取 UART ASIC ID (请参阅33.3.5外设引导)、但不会发生这种情况。
    如果我使用没有 IO_DELAY 且具有 NO_IO_DELAY 定义(无隔离)的电路板库、则不能使用 uart3_TX/Rx、用户 LED 等引脚。

    请帮帮我。 :(