This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:启用 VPE 内核日志。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605693/linux-am5728-enable-vpe-kernel-logs

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、我一直在进行一些 VPE 开发、我遇到了 VPE 驱动程序的一些问题。  在与 Hari Bhatta 进行通信后、我了解到 VPE 驱动程序有一个可以动态启用的内核日志。  我可以通过 dmesg 调用看到 VPE 发出的一些内核消息:

[5.827172] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[5.859140] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0

我知道在运行程序时、ti_VPE 内核模块正在通过 lsmod 调用使用、但我看不到任何其他调试消息。  是否可以启用更多的功能?

此外:应该注意的是、我正在重新设计 gstreamer-plugins-VPE 库以实现 RGB 功能、并且我的更改会导致 gstvpepbuerpool.c 中的 quERYBUF ioctl 调用失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_VPE_User's_Guide
    章节内核配置(VPE 调试消息)。

    gstvpe 插件不支持 RGB、它支持 nv12、yuv、yuY2。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在发布并启用日志后不久就按照该指南完成了操作,无论如何感谢您提供答案:)