This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:GP EVM 的 Allegro ASCII 文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591623/am4376-allegro-ascii-file-for-gp-evm

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM437X

你好。

您能否为 TMDSEVM437X 提供 Allegro ASCII 提取文件(*。ALG)文件?


已提供 Cadence Allegro 设计文件(*。brd)、但*。alg 尚未提供。
若要将 Garber 数据导入 CAD、*。ALG 很有用。
我们的客户讨厌这种工作、不会决定采用。
如果您提供、我将不胜感激。

此致、RY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将询问工厂团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂反馈:

    "我们通过构建和测试板来验证 Cadence 工具的输出。 我们不会为其他工具提供导出的输出,因为我们尚未对其进行验证。”