This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:最新 SDK 启动失败

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591583/am5728-latest-sdk-boot-fails

器件型号:AM5728

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
我们的 EVM 未使用最新 Linux SDK (v3.03)上的预编译映像启动。
注:我使用"create_sdcard.sh"对 SD 卡进行了 cr进、并使用了4GB SD 卡。
      当我使用 EVM 中包含的 SD 卡(未知 SDK 版本)时、可以启动该卡。

您是否会告诉我 SD 卡大小是否有任何限制?
请您提供解决此问题的方法吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将要求软件团队对此进行检查。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]您是否会告诉我 SD 卡大小是否有任何限制?[/报价]

    您至少需要4GB SD 卡才能使用 TI SDK。

    您使用的是 AM572x GP EVM 还是定制板?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。
    我使用了 AM572x GP EVM。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我刚刚在 AM572x GP EVM 上测试了最新的 SDK、启动时没有问题。

    您能否发布创建卡的分步过程? 您在串行控制台上得到什么?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的确认。
    以防万一、我总结了为 AM572x EVM 创建 SD 卡的方法。

    1.将格式化的 SD 卡插入 PC
    2.运行"create_sdcard.sh"脚本、如下所示。
    sudo ./create_sdcard.sh
    3.确认终端上的"操作已完成"说明。

    对于串行控制台、即使为 EVM 加电、也没有任何说明。
    7秒后、电路板自动断电。
    此致。
    Kaka