This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:DSP 库中 DSPF_sp_fftSPxSP 的输入条件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592459/rtos-tda3-input-condition-of-dspf_sp_fftspxsp-from-dsp-lib

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

各位专家:
 
我 正在使用 DSP 库中的以下函数(DSPLIB_c66x_3_4_0_0)。
dspf_sp_fftSPxSP (N、x_sp、w_sp、y_sp、brev、 4、0、N);
N=16

输入数据(x_sp 数组)是否存在任何限制? 例如、最大值、最小值等

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我已将您的问题转交给 DSPLIB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    谢谢你。 是否有任何更新?

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我向专家发出邀请。 他们将在这里直接做出响应。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariya、

    请咨询专家。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您的用例是否需要 FFT 的浮点精度? 如果不是这样、 我可能想建议在 EVE 上使用类似的库、该库的速度要快得多、但接受 16位复杂输入。

    如果您需要32位浮点等更高的精度、那么我将查看该函数并回答您的特定 问题。

    谢谢、

    此致、

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    DSPLIB 文档可在此处找到:\DSPLIB_c66x_3_4_0_0\docs

    例如,如果单击 DSPLib_Users_Manual.html,然后单击 API 参考,然后单击特定函数 DSPF_sp_fftSPXSP(),则会找到 API 详细信息。

    对于您提出的问题、由于这是一个单精度函数、指针是浮点、因此限制将是标准32位单精度浮点。

    或者,您可以查看示例代码如何在示例代码中生成此输入数据:\DSPLIB_c66x_3_4_0_0\examples\FFT_sp_ex\FFT_example_sp.c

    此致、
    周德伟