This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:APP 值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591278/am4376-app-value

器件型号:AM4376

我想知道 AM4376的调整峰值性能。

请告诉我这些信息吗?

此致、

Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工厂团队已收到通知、并将在此处进行评论。 供参考的是一个类似的问题:TTP://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/576485
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM437x 上的 A9为1*0.3*1.0GHz (假设为1GHz)为0.0003加权 TeraFLOPS

    假设 VFP 是一个非矢量处理单元(根据《从业人员指南》中的正式定义),因此使用0.3比例因子。


    您可以参阅第6页"调整后峰值性能的技术说明"、了解其他背景和注意事项

    www.bis.doc.gov/.../file