This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:带 GStreamer 的 jpg 显示

Guru**** 2581495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595841/linux-am5728-jpg-display-with-gstreamer

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

GStreamer 显示 了 jpg (大小为720x576)和 ducatijpegdec (它 使用 IVA-HD、然后 使用 H/w 解码器)。

但是,当 jpg 的图像大小  为4160x2340时,gstreamer 出现错误(“未协商”)。

"gst_CAPS gstpad.c:5332:pre_eventfunc_check: cap image/jpeg、solution=(布尔值)true、format=(字符串)UYVY、width=(int)4160、height=(int)2340、 帧速率=(分数) 1/1未接受"

IVA-HD 可以处理 HD (1920x1080), 当我希望 解码更大的1920x1080 jpg 时, 是否应该使用 s/w jpg 解码器而不是 h/w 解码器(IVA-HD)?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的管线是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    基于 IVAHD 的 JPEG 解码器支持4096x4096的最大分辨率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持的决议似乎是:

    GST_STATIC_CAPS ("图像/jpeg、"

    "已解析=(布尔值)true,"

    "width =(int)[32、4096],"

    "高度=(int)[ 32、4096 ]、"帧速率=(小数)[ 0、最大值];")


    BR
    玛格丽塔