This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:EtherNet/IP ARP 数据包接收

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604018/am3356-ethernet-ip-arp-packet-receive

器件型号:AM3356
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

大家好

我对 AM335x 的 ISDK 上的 EtherNet/IP 有疑问。

我的客户想要知道如何获取 ARP 数据包。
他们使用此示例代码。

C:\ti\sysbios_ind_sdk_02.01.03.02\sdk\examples\EtherNetIP_adapter

他们已经看到 ARP 接收端的处理也被确认
判断正在处理中接收到的 ARP 数据包
在回调函数发出邮箱事件通知后(queueARP)
收到在 EIP 主.c 中注册的 ARP 后

在向 NDK 注册 ARP 接收的回调函数时、
我知道应用程序可能检测 ARP 数据包。

除注册 ARP 接收回调函数之外还有其他什么吗?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    谢谢你。
    我等待 RTOS 团队的回答。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以回复吗?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu:

    看到这个线程

    e2e.ti.com/.../2031516

    其中详细说明了如何配置 NDK、以便在收到免费 ARP 时更新其 ARP 表。  默认情况下、NDK 配置为丢弃/忽略所有免费 ARP 数据包。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    谢谢!
    我明白了。

    此致
    高贵须