This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何检查 AM571x M4运行时速度?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591700/linux-how-to-check-the-am571x-m4-runtime-speed

主题中讨论的其他器件:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 AM5718 SoC,我想检查 IPU 内核的速度(或时钟速率),以及我在 Linux 端如何操作?

我是否可以获取时钟信号以检查信号?

非常感谢!

此致

Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qing、

    您可以检查"时钟框架"或"时钟树工具"是否能帮助您解决您的请求。

    processors.wiki.ti.com/.../Clock_Framework_User_Guide

    www.ti.com/.../clocktreetool

    您还可以使用 devmem2工具转储 DPLL 和分频器寄存器、从而计算 M4时钟速度(实际上、CTT 工具将为您执行此操作)。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pavel:
    感谢您的回复、
    我想尝试用示波器,测量该时钟信号、但我不知道如何?
    您能否介绍一些有用的方法来实现它?

    非常感谢!

    此致
    Qing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qing、

    我检查 AM571x TRM、但看不到在器件 clkout0/1/2引脚上导出 CORE_IPU_ISS_BOOST_CLK (或 DPLL_ABE_X2_CLK)的选项、因此示波器无法测量该时钟。

    IPUx_GFCLK 的默认值和最大值为425.6MHz、该时钟提供 IPUx 单指令缓存、MMU 和 L2。 然后、这个时钟进入硬件/2分频器、并提供(212.8MHz) M4处理器、RAM、ROM、L2 MMU。

    请参阅 AM571x TRM 第7.2.1.1节"时钟分配"


    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    此致
    Qing