尊敬的所有人:
我有 AM5728_GP_EVM 板、并且我能够成功地在 PHY 地址为0x1的以太网端口1上运行以太网。 但是、当我尝试将电缆从 LAN 卡连接到以太网端口2 (PHY 地址为0x2)时、LED 永远不会发光、当读取 PHY 寄存器时、它会报告 PHY 链路断开、PHY 活动状态是怎样的高电平。 但是、如果我将其连接到以太网端口1、LED 会立即 亮起、但端口2不会出现这种情况。 我还尝试找出原理图或 PHY 中的差异、但这两个端口的差异相同。 但有一点奇怪的是、如果我通过 USB 将其连接到以太网适配器 PHY 链路状态为"正常"、我预测会出现一些电压电平问题、 此外、两个端口的引脚设置都设置为 RGMII 模式、还尝试了 PULL_UP 和 PULL_DOWN、但也没有帮助。 这是否是硬件问题、或者对于端口2 PHY、我应该执行一些额外的寄存器设置。 我还在使用自定义操作系统。 如果有任何帮助、我们将不胜感激。
谢谢、
Hamza。