This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:连接 DPRAM 和 GPMC

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605607/am5728-interfacing-dpram-to-gpmc

器件型号:AM5728

大家好、

我想将 DPRAM 连接到 AM572x EVM。

但是、当我检查 AM572x EVM 的原理图时、发现引脚 GPMC_AD0至 GPMC_AD15 (外部接口需要这些引脚)用作 系统引导选择引脚。

是否有任何替代方法可以将 DPRAM 连接到 AM572X EVM。

我还想知道、是否有任何其他 TI 处理器 EVM、在该 EVM 中、GPMC 引脚可免费用于并行模式下与外部器件进行连接、同时、它应具有 HDMI 输出、SD 卡接口。

(在 AM335x EVM 中,GPMC 引脚也用于其他用途)

提前感谢您的帮助。

谢谢、此致、

Sajeevan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GPMC 接口也是 SYSBOOT 引脚这一事实并不妨碍您使用它。 在复位释放时、SYSBOOT 值只锁存在处理器中一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。

    但现在所有这些引脚要么连接到接地、要么连接到+3.3V。
    在上电时需要此状态、以便根据需要从 SD 卡或 EMMC 正确启动。

    通过将引脚保持在这个状态、最初和之后使它们悬空需要一些开关。
    像这样切换16条线路将非常困难。

    如何实现?

    提前感谢您的帮助。

    谢谢、此致、
    Sajeevan.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些引脚通过10kOhm 电阻器上拉/下拉、当引脚主动驱动时、这些电阻器很容易被覆盖。 无需切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的建议。 这将解决我们面临的问题。

    谢谢、此致、

    Sajeevan.K