工具/软件:Linux
各位专家、您好!
我今天尝试编译 U-boot 源代码、只是尝试浏览该流程、然后在稍后为我自己的电路板进行定制。
1) 1)我下载了最新的 Processor SDK、然后安装了它。
2)执行了完全相同的导出路径命令、我可以通过"which "命令找到 ARM-Linux-gnueabihf-gcc。
processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
3) 3)运行以下命令
$ make cross_compile=arm-linux-gnueabihf- O=AM335x_EVM AM335x_evm_defconfig
/////////////////////////////////////////////////////////// --日志----////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
make[1]:进入目录'/home/s/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04/board-support/u-boot-2016.05 +gitAUTOINC+4db46a6bbbbd-g4db46a6bbbbd/AM335x_evm'
HOSTCC 脚本/基本/固定程序
生成./Makefile
HOSTCC 脚本/kconfig/conf.o
出厂脚本/kconfig/zconf.tab.c
出厂脚本/kconfig/zconf.lex.c
出厂脚本/kconfig/zconf.hash-c
HOSTCC 脚本/kconfig/zconf.tab.o
HOSTLD 脚本/kconfig/Conf
编号
#配置写入.config
编号
make[1]:离开目录'/home/s/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04/board-support/u-boot-2016.05 +gitAUTOINC+4db46a6bbbbd-g4db46a6bbbbd/AM335x_evm'
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4) 4)它会很快完成、在找到"Makefile"文件和两个名为"scripts"和"source"的文件夹后、 可以在这些文件夹下找到一些文件。
我认为一定有问题、您能给我一些意见吗?
顺便说一下、我必须对"make"命令使用 sudo。
谢谢
Chris