This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB3.0扩频时钟

Guru**** 2550270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594454/am5728-usb3-0-spread-spectrum-clocking

器件型号:AM5728

您好!

根据 USB3.0的规范、SSC (展频时钟)必须有效。
在 AM572x 中、它应该如何实现?

SSC 参数:
调制速率最小30最大33 kHz
SSC 偏差最小值+0/-4000最大值+0/-5000 ppm

当在 DPLLCTRL_USB_OTG_SS 中设置它时、它似乎是固定的、因为它是 USB3.0的标准。
请告诉我设置以下 DPLLCTRL_USB_OTG_SS 寄存器的值。
PLL_SSC_CONFIGURATION1.
PLL_SSC_configuration2.

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    您的 USB 专家是否提供了更新信息?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San
    您是否见过以下主题

    e2e.ti.com/.../2025315

    请查看这是否有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的快速回复。
    我确认了您答案的 e2e 主题。

    哪一项是正确的?
    1.Community 成员应答设置
    PLL_SSC_configuration2=0x09b30A3D

    2. Y.Yang 应答设置
    PLL_SSC_configuration2=0x0800c800

    此致、
    新义郎