请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试按照 wiki 上的指南 并使用 bitbake 命令来构建 SDK
MACHINE=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image。
我的编译在中获得了大约1800个任务、然后在 gcc-runtime-linaro-5.3.bb 的 do.compile 阶段由于对__DSO_handle 的引用未定义而失败
/media/tom/Backup/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/libexec/x86_64-arago-linux/gcc/x86_64-arago-linux/5.3.1/ld:.libs/compatibility-c++0x.o:在创建共享对象时、不能使用针对未定义的隐藏符号`_DSO_handle'重定位 R_x86_64 PC32。
有人可以帮我解决这个问题吗? _DSO_Handle 根据我的理解、通常是相当隐藏的、因为它可以防止链接器破坏动态对象、如果它出现在编译阶段、则意味着目标文件链接错误?
编辑:我在 这里粘贴了输出日志