This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:DRM 器件注册节点查询!

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595030/linux-dra746-drm-device-registered-node-query

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我们使用基于 DRA746和 SDK 3.02.00.03的定制硬件和软件。

我看到以下与已注册 DRM 器件相关的器件节点、并且 Weston 似乎正在使用以下日志中的 card0。 但是、我想了解哪个器件已注册为具有 Card1和 RendD129的 DRM 器件?

是否还在使用 Card1? 如果是、则由谁创建、以及如何使用它? 它的目的是什么?

ls -l /dev/dri
Crw----    1根    root     226,  1月0日 1时00:00 card0 (omapdrm 设备)
Crw----    1根    根226     ,  1月1日 00:00 Card1 (?)
Crw----    1根    root     226、 64年1月 1日00:00 controlD64  (card0的控制节点)
Crw----    1根    根226     、128年1月 1日00:00 rendD128 (卡0的呈现节点、我认为它是 PVR)
Crw----    1根    根、226     、129年1月 1日00:00、enderD129 (?)

# cat /tmp/weston.log | grep card
[00:00:07.399]使用/dev/dri/card0
gL_Oes_surfaceless gL_context gL_EXT_Discard 帧缓冲区

谢谢、此致、

Vikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    专家将收到通知并在此处发表评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Card1和 Render129由 SGX 驱动程序创建。 OpenGLES Framework 使用它们