This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:RNDIS USB UniFlash 驱动器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585849/am4378-rndis-usb-uniflash-driver

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我使用 UniFlash 通过 Linux 刷写 AM437x 入门套件、并从 QSPI 引导。 我一直在使用指南 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide。 我正在尝试使用 USB/RNDIS 路由来刷写电路板、唯一的问题是没有仅适用于 AM335x 的 RNDIS 驱动程序。 因此、我尝试通过将 驱动程序中的 USB\VID_0451&PID_6141更改为 USB\VID_0451&PID_6142来修改 AM437x 的 AM335x 驱动程序。 这允许我将驱动程序安装到 AM437x、但 RNDIS 连接没有响应。 AM437x 的驱动程序在哪里?

此外、我还注意到 TI 的文档充其量也很差(缺少关键信息)。 UniFlash wiki 说、它不支持刷写 AM437x、但在联系 TI 后、技术人员说是这样。 为什么文档这么差?如何修复? 这是 TI 的共同主题吗? 我也在应用手册中注意到了这一点。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题: e2e.ti.com/.../1836551
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、这在 Windows 中不再起作用(无论如何、在 Windows 10上)。 Windows 不再允许您选择设备类型,它只允许您从列表中选择,在 Microsoft 下没有通用的 RNDIS 驱动程序。 我正在组合互联网、找不到要下载的隔离式 RNDIS WIN 10驱动程序。 为什么有专为 AM335x 设计的驱动程序、而不是为其余芯片设计的驱动程序? 这似乎是 TI 非常片面的、因为依靠驱动程序构成了一个不可靠的外部来源(Microsoft)。

    是否有可通过 USB 进行 Linux 闪存的 UniFlash 工具? 由于处理器 SDK 本身是 Linux、因此使用 SDK 似乎是合理的。

    最后一个问题是、链接的帖子已有将近一年历史、为什么该解决方案没有添加到 Wiki 中的说明中? 如果 TI 不打算更新 wiki 文档、用户如何获得 wiki 的写入访问权限、以便修复 wiki 文档?

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了通用 RNDIS 驱动程序。 在安装过程中、它会失败、"由于超时期限已过期、此操作返回"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过多次测试后,RNDIS 驱动程序在 Windows 10上不起作用。 使用装有 Windows 7的计算机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Archer、

    很抱歉,你很难得出这一结论。 我找不到 Windows 10笔记本电脑来尝试此操作。 您痛苦地了解到、我们的所有验证都是使用 Windows 7完成的。 我将在文档中更清楚地说明这一点、直到我们找到更好的解决方案。