This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:Telnet 登录速度慢

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605523/linux-am3354-telnet-login-slow

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

你(们)好

    我最近构建了处理器 SDK 03.02.00.05。

    我遵循了所有 Arago 构建步骤、除了添加 QT5 SQLite 插件功能外、没有更改任何代码。

    现在我发现我构建的 rootfs 有点奇怪。

    与原始的03.02.00.05 SDK rootfs 相比,Telnet 登录速度非常慢。

    我不知道原因、因为我没有真正接触到任何代码。(更改 build/conf/local.conf 以添加 QT5 SQLite 插件除外)

   此处:

延东@CH4WDT22X8DB2:~/IUT$ telnet 10.78.115.140
正在尝试10.78.115.140...
连接到10.78.115.140。
转义字符为"^]"。

 _________                    _________           _        _   
| |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||  
             |____|                   |_|            

Arago Project http://arago-project.org AM335x-EVM

Arago 2016.10 AM335x-EVM

AM335x-EVM 登录:root
上次登录时间:2017年6月25日22:00:14 UTC、分/秒

------------------------------------------------------- 在这里、我需要等待12秒才能登录。

根目录@AM335x-EVM:~编号

有人可以帮帮我吗?

延东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Biser:

        我发现、当 AM3354连接到我的 PC directly.using IP 地址时、如192.168.1.xx。

       telnet 登录速度快。

        但当我将 AM3354连接到公司网络时。 我通过 network.it's Slow 公司在 PC 上启动 telnet。

      我的公司网络中似乎有什么原因导致了这种情况。