This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:无法启用 RNDIS 通用驱动程序

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586720/am4378-rndis-generic-driver-cannot-be-enabled

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在尝试解决 UniFlash 工具和 RNDIS 闪存设置的大量问题。 我当前遇到的问题是 AM437x 安装了 RNDIS 驱动程序、该驱动程序显示为网络连接、但无法启用。 我使用的是 Microsoft 通用驱动程序、正如此处另一篇文章中所述、并运行 Windows 7。  

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此有任何反应吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Archer、

    很抱歉耽误你的时间。 您是否在这方面取得了任何进展? 您是否从 Windows 收到任何错误? Microsoft Generic RNDIS 设备驱动程序是正确的、在 AM335x 安装程序中包含的.inf 文件中提供了一些额外的信息来配置它。 AM437x 尚未添加此功能、可能需要进行少量按摩。 但是、听起来您已经完成了所有这些操作。 我没有遇到无法启用网络的问题。