This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3359:am3359

Guru**** 2580765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595578/starterware-am3359-am3359

器件型号:AM3359

工具/软件:Starterware

我正在尝试将次级引导加载程序写入 SPI 闪存(#S25FL064P0XMFI003)。 当我尝试使用 SPI_FLASH_writer (从 C:\ti\pdk_am335x_1_0_6\packages \ti\starterware\tools\flash_writer)时 、会抛出错误"No Known Serial Flash Found"。 请在这方面帮助我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为上述请求添加更多详细信息:-

    我们拥有 与 ICE V2板类似的定制板、但组件很少发生变化、例如不同的 DDR3和 SPI 闪存器件型号。

    我们在此电路板上使用了来自 Cypress 的 SPI 闪存#S25FL064P0XMFI003、它具有与 ICE V2板 SPI 闪存相同的存储容量。

    此外 、#S25FL064P0XMFI003支持读取命令03h。  

    当我尝试使用 SPI_FLASH_writer (从 C:\ti\pdk_am335x_1_0_6\packages/ti\starterware\tools\flash_writer)时 、会抛出以下错误:-

    [CortxA8] AM335X 器件被检测到。
    SF:获取 IDCODE 01 02 16
    检查是否可以使用 Winbond 闪存写入器..
    SF:不支持 Winbond ID 216
    未找到已知的串行闪存

    我是需要创建自己的 SPI 闪存写入器来将二进制文件写入 Cypress #S25FL064P0XMFI003存储器中、还是有其他方法?

    请建议。

    此致

    变阻器