请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Code Composer Studio
初始化后、我将 SYSBOOT 引脚用作 GPIO。 例如、SYSBOOT[4:0]通过外部上拉/下拉设置为0x11001。 它们在初始化后配置为 GPIO 并连接到 FPGA。
在测试期间、我在处理器上设置 GPIO 的输出值、并监控 FPGA 内的引脚值。 对于上拉引脚、我可以成功地将其驱动为高电平/低电平。 但对于下拉引脚、即使将处理器侧的 GPIO 输出设置为高电平、FPGA 中的值也不能达到高电平。 在我的板上、上拉寄存器为100K、下拉寄存器为10K。
外部下拉寄存器是否会影响 GPIO 的值? 这些引脚的正确外部下拉寄存器值是多少?
谢谢、
文勇