This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SR2.0与 SR1.1功耗

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602613/am5728-sr2-0-vs-sr1-1-power-consumption

器件型号:AM5728

AM57xx 团队、

我们有一位客户使用 AM5728进行测试并测量 CPU 功耗。  使用硅版本2.0构建的电路板在高于版本1.1的电压电平下以更高的电流运行。

                                   裸片2.0          裸片1.1

V_VDD_DSPEVE | 1.085V         1.07V
I_VDD_DSPEVE |  0.51A           0.40A

V_VDD_CORE |     1.064V          0.98V
I_VDD_CORE |       0.64A           0.48A

我怀疑这是因为 AVS/SmartReflex 功能,并且很可能收到的 Rev 2.0芯片比 Rev 1.1“弱”。  

问:我有一种实际的方法来验证所看到的差异是否是由“弱”的芯片引起的?

是否有人对这种功耗差异有其他解释?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 PM 专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到芯片间的功耗变化是正常现象、选择优化的 AVS 电压以适应"热"或"冷"芯片。 您可以看到、第一个样本"裸片2.0"的工作电压高于"裸片1.1"样本、因此第一个样本(相比之下)是"热"的芯片。 如果您使用我们的功率估算工具、该电子表格将尝试为您提供最坏情况下的功率预期、以便您的电力输送网络适合您提供的用例。  

    系统设计提示:漏电流消耗随温度呈指数级增长、因此在良好的气流下保持 CPU 冷却或添加散热器将有助于降低总体功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、
    如果您不介意、我想确认一下。 您是否认为无需进一步测试、因为电压差明显是由于 AVS 识别"热"器件所致? 在这种情况下、预计会出现更高的电流?
    谢谢、
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    是的、您看到的功耗差异在芯片之间的预期变化范围内。 因此无需进一步测试。