This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:适用于通用 UNIX/Linux 的 SYSBIOS

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605688/rtos-tms320c6678-sysbios-for-generic-unix-linux

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我们正在考虑在 UNIX/Linux 平台上开发和调试大多数为6678设计的软件、然后再将其移至 c6678 DSP 板。 为此、我们要么需要使用 pthread 来模拟 SYSBIOS 正在执行的操作(任务、线程调度等)、要么我们尝试构建 SysBIOS 以便在 Intel Linux 计算机上运行。 我的问题是、我们能否构建在通用 UNIX 平台上运行的 SYSBIOS、以便在英特尔 Linux 计算机上使用 SYSBIOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    SYS/BIOS 具有一些 POSIX 支持(请参阅 processors.wiki.ti.com/.../BIOS_POSIX_Thread_(pthread)_Support)。 我建议您将其用于线程处理。 然后、该代码将移植到 SYS/BIOS。 不过、对于 Linux、没有与 SYS/BIOS 中断管理等效的工具。 几年前、我们曾在 Linux (和 Windows)上支持 SYS/BIOS、但由于缺乏兴趣而停止。

    Todd