This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:SYSCLKOUT 不稳定

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590820/66ak2l06-sysclkout-not-stable

器件型号:66AK2L06

测试围绕66AK2L06设计的定制板。

根据图11-1 (IO 电源序列之前的内核)、上电序列看起来是正确的。

在 POR 和 RESETFULL 之后、RESETSTAT 变为高电平。

CVDD 的运行电压大约为0.8V

问题是、当我对 SYSCLKOUT 信号进行示波时、我得到16.66 MHz 信号的突发。

突发大约为5us、大约2us 没有时钟。

我将所有复位行的范围限定在了范围内、它们看起来是正常的。

为什么 SYSCLKOUT 信号会像这样不稳定?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知雷达团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan

    感谢您将此内容转发给雷达团队。

    我有一些您可以向他们发送的附加信息。

    当我观察 CVDD 电源时、在大约250kHz 的频率下有一个锯齿波形。

    峰值时、CVDD 约为1.5伏。 然后斜降至大约0.5V、然后锯齿恢复至1.5V。

    CVDD 在下降至0.5V 之前保持在1.5v 并持续大约500ns。

    我用于为所有稳压器供电的电源为+5V/15A

    有什么见解吗?

    谢谢

    Peter