This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:我想在 AM 3352上以 MII 模式进行以太网(EMAC)通信。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605049/starterware-am3352-i-want-to-communicate-ethernet-emac-in-mii-mode-on-am-3352

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

大家好、

设备是 AM 3352。

接口为以太网(EMAC)。

请介绍在 MII 模式下进行通信的示例程序。

此致、

又名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    又名:
    请参阅 RTOS 软件包中的此示例
    C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages/MyExampleProjects\EMAC_BasicExample_evmAM335x_armExampleproject

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

    非常感谢。

    我有疑问。

    我不知道 PDK_AM335x_1_0_7的 URL。
    请告诉我。
    (找到 pdk_am335x_1_0_6)

    此致、

    又名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    又名:

    抱歉、我打算参考 pdk_am335x_1_0_6。 版本1_0_7是应在未来几周内发布的 Beta 版本。 因此、您可以在 C:\ti\pdk_am335x_1_0_6\packages \MyExampleProjects\EMAC_BasicExample_evmAM335x_armExampleproject 中找到相同的示例

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

    我非常感谢。

    我将查看它。

    又名