This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4379:BiSS-C 调试会导致 CCS 崩溃

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591618/ccs-am4379-biss-c-debug-causes-ccs-crash

器件型号:AM4379

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在 IDK437x 评估板上通过 www.ti.com/.../tidep0022设置 BiSS-C 实现、每次我尝试在调试 CCS 崩溃时连接到 ICSS0_PRU0时都是这样。

我一直尝试尽可能地按照第34页的 tidu794a 中列出的步骤操作,但是这些步骤似乎有点过时,因此我不得不将现有的 GEL 文件与 BISS 示例文件合并。

在我运行 PRU_ICSS_PRCM_Enable、然后尝试在调试视图中右键单击 PRU 并连接到目标后、崩溃似乎直接发生。

我创建了一个全新的项目和一个新的目标配置、并且能够复制该问题。

我在 Ubuntu 16.04 64位上运行 CCS 6.1.2。

感谢您的任何帮助、

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    部分-由于这是一个小型独立示例、因此 C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\boards\idk_AM437x\gel 中的 CCS GEL 与 CCS GEL 存在一些差异。 您是否遇到了项目 gels 的问题?

    您是否看到了 e2e 讨论: e2e.ti.com/.../1493629

    作为一个警示词-这是一个小型独立示例、旨在展示 PRU 支持 BiSS 协议的能力。 这不是 SDK 的一部分、不用于产品开发。 此设计是 BiSS 主接口开发的前身、后者将是 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-DRIVES 封装的一部分。

    David